This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541 关于低功耗模式的睡眠时间



请问,我想让广播休眠一段时间后自己唤醒,设置POWER SAVING后,怎么样设置睡眠的时间,

是 halSleep( uint32 osal_timeout )这个函数吗,但是没有效果呢。。。。

  • osal_start_tinerEX函数不行么?

  • 我是说PM2的睡眠时间,这个只是个设置事件周期的函数吧

  • 不知道您的具体应用

    貌似如果您使用协议栈提供的OASL源码,并且设置了POWER_SAVING的话

    OASL会自动检查有无活动,如果后面有比较长的时间无活动的话会自动判断进入PM2,如果有较短时间无活动,也会自动判断进入PM0(PM1?忘了,应该 也可以设置)

    这种情况是不是也可以适用于您的应用?只要设定一定时间后重复进行广播就可以了,其它系统会自动管理判断进入相应的最合适的低功耗模式的吧?

    如果这样说的对,如果还是功耗较大,可能是否先看看有无其它外围设备在工作引起的?例如IO口

  • void osal_run_system( void )
    {
      uint8 idx = 0;
    
    #ifndef HAL_BOARD_CC2538
      osalTimeUpdate();
    #endif
      
      Hal_ProcessPoll();
    
      do {
        if (tasksEvents[idx])  // Task is highest priority that is ready.
        {
          break;
        }
      } while (++idx < tasksCnt);
    
      if (idx < tasksCnt)
      {
        uint16 events;
        halIntState_t intState;
    
        HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);
        events = tasksEvents[idx];
        tasksEvents[idx] = 0;  // Clear the Events for this task.
        HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);
    
        activeTaskID = idx;
        events = (tasksArr[idx])( idx, events );
        activeTaskID = TASK_NO_TASK;
    
        HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);
        tasksEvents[idx] |= events;  // Add back unprocessed events to the current task.
        HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);
      }
    #if defined( POWER_SAVING ) else // Complete pass through all task events with no activity? { osal_pwrmgr_powerconserve(); // Put the processor/system into sleep } #endif
    
      /* Yield in case cooperative scheduling is being used. */
    #if defined (configUSE_PREEMPTION) && (configUSE_PREEMPTION == 0)
      {
        osal_task_yield();
      }
    #endif
    }

    带颜色的是不是已经处理了?不需要你自己使用 halSleep( uint32 osal_timeout )这个函数了,查看osal_pwrmgr_powerconserve()这个函数,里面也有调用 halSleep( uint32 osal_timeout )这个函数的(不知道是否记错)

  • wang 您好,

    我想做一个蓝牙气象站,隔几分钟广播一次,我看了osal_pwrmgr_powerconserve();这个函数,好像是不断的进睡眠后又退出,以一个灯的亮灭作为标志,不明白为什么进去后马上就退出睡眠了,设置的I2C每隔10秒通信一次,但是灯却是一直亮灭不停,不明白睡眠在哪里。。。

    望指教!!

  • 是不是要看任务内有无定时事件啊,也再研究这块,还没找到突破点,互相交流啊