This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

通过NFC完成配对问题



由于蓝牙设备的配对比较麻烦,看到现在市面上好多蓝牙音箱都是用NFC来完成配对的,所以想到了用NFC来完成配对。

选了一个ISO15693 的 NFC芯片,按照NFC官网的说明文档将MAC地址等信息根据NDEF格式写入到NFC芯片,但是没有效果,NFC确认没问题,可以正常读取数据。

但是无法触发手机端的配对。有没有高手做过这方面的,求救!

还有一个问题,蓝牙音箱既可以通过NFC来完成配对,也可以直接输入密码配对,但是我看了SIG的文档,好像这两种方式不能共存,这是怎么做到的?