bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti, uint8 authenticated );中涉及到两个handle,
第一:参数 connHandle
第二:结构体attHandleValueNoti_t *pNoti中的handle
这两个handle分别对应于什么,在哪里找到其值
另外请看这一段程序:
static attHandleValueNoti_t pReport ;
uint16 noti_cHandle; //存放handle
pReport.handle = simpleProfileAttrTbl[11].handle;//读取notification对应的handle
GAPRole_GetParameter( 0x30E, ¬i_cHandle);//获取Connection Handle
pReport.len = 1;//数据长度
pReport.value[0] = 0x03;//赋值
GATT_Notification(noti_cHandle,&pReport,FALSE);
这两个handle有没有用反了?