各位大家好:
想请教下,可不可以将Peripheral 广播的数据内容 设定成 IBeacon 的广播格式 ,这样我即可以做IBeacon 用,也可当普通 Peripheral 用 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
多谢,这个我改了,确实可以
还有个问题请教,我们的应用比较特殊,还需要其当 Observer 用,主要用于发现IBeacon ,在网上找了一个例子,例是可以实现这三者(Ibeacon & Peripheral & Observer ),不过当Peripheral 连接后不再广播,我试着在connect后 GAPROLE_ADVERT_ENABLED 打开广播,发现不成功,看代码,好像需要开启 PLUS_BROADCASTER 宏,但我开启后编译有问题,所以做罢,然后查找 PLUS_BROADCASTER ,发现也没做什么事,也仅仅是在 connect 后GAPROLE_ADVERT_ENABLED 打开广播,请问下我那个为啥不成功 ?