This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652R7: 关于 cc2652r7 FCFG寄存器中的 MAC BLE Address 和 MAC IEEE 802.15.4 Address 地址

Part Number: CC2652R7

1. FCFG 寄存器中的 MAC BLE Address 0/1 地址是否能保证每个芯片都是唯一的?

2. FCFG 寄存器中的 MAC IEEE 802.15.4 Address 0/1 地址是不是全球唯一的合法的公共地址?

  • 德州仪器的所有BLE无线MCU均已把一个唯一的48位IEEE BDADDR预编程到芯片的工厂配置区域(FCFG)。在生产过程中,德州仪器会为芯片提供由TI专属的24位IEEE OUI模块之一生成的BDADDR。使用TI编程的IEEE地址不收取额外费用。可以在此处的IEEE网站上找到OUI列表。请注意:我们只能保证BDADDR是唯一的,不保证是连续的或者来自同一德州仪器OUI模块,即使是同一批芯片。除非已将 secondary address编程到客户配置区域(CCFG),或者在BLE协议栈初始化过程中应用程序通过供应商特定的HCI命令指定了备用地址,否则IEEE BDADDR将用作器件的公共蓝牙身份地址。可使用JTAG编程工具(例如Flash Programmer 2或Uniflash)或通过调用HCI_ReadBDADDRCmd API从软件读取器件的BDADDR。