目前有项目正考虑是用蓝牙BLE还是WIFI,各位给些建议:
用BLE的话成本便宜而且功耗低,但我唯一担心的就是距离。BLE号称可以达到100米,有没有人实际测试过到底可以达到多少米啊?
我的项目要求是在家中任何地方都可以控制到,而且是一主多从,那么我考虑至少得保证穿过2-3堵墙15米的距离吧,那么空旷地能否达到60米的距离?
若要提高距离,是否增加PA就可以了?
望各位指点.
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从理论上来说,10dbm才能达到100米吧. 若增加PA的话:
1)价格会增加多少啊?
2)功耗是否会显著增大,比如MA级?
3)过认证及安规是否比较困难啊?
若是和wifi比价格优势不明显的话,Wi-Fi是否更合适呢,而且可以增加远程控制.
Tks
1. 官方理论值4dbm可以空旷100m,距离的问题主要看你环境,所以实测的话很难说。
2.
1)电路板价格不增,就是+2590的裸片价格
2)功耗会增大,算法很简单,比如4dbm是20mA发射电流,那么12dbm大约为60mA,不影响休眠电流。
3) 和认证没关系,TI 会帮你过SIG
WiFi比较适合家用,而且功耗不是一个量级的,你要衡量
请给个链接小弟直接去下载,我做主机和从机利用2540+2590都可以达到500米么???
我现在是做的是主机不知道是否可以达到500米
现在有2591不知道是否可以达到同样的距离
理想状态下可以达到500,这是官方CC2541+CC2591的参考设计: http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc2541-cc2590em-rd
另外也推荐这个应用文档: http://www.ti.com/cn/litv/pdf/swra422