This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否参考了有关蓝牙RF-PHY测试的第2.5.1章?
如果是,您必须刷新SDK中的主机测试示例,并且您应该能够发送HCI测试命令。 如果您使用Btool,可以选择发送命令。
如果没有,您参考的是文档的哪个部分?
如您参考的文档中所述,应在设备上闪存启用DTM (在CC254x的情况下为HostTestApp)。 然后可以利用函数HCI_EXT_ModemTestTxCmd发送连续波。
或者,也可以利用SmartRFStudio将设备设置为传输连续波。
请随时提供有关您正在尝试的认证以及您正在使用的测试系统的更多详细信息,以便我们提供更好的见解。