This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: 手机绑定配对失败

Part Number: CC2642R


CC2642和手机绑定配对成功之后,CC2642擦除本地绑定信息,再用手机连接CC2642,手机会弹出绑定配对弹窗,点击确认之后配对不成功。需要再次重连重新绑定配对才能成功。

抓包看提示 DH Key Check Failed

绑定失败.rar

  • 您好,

    感谢您的提问。

    我们会将您的问题升级到E2E英文论坛由专业产线工程师帮您解答,有结论会及时联系您。

    这边希望您能提供更多的信息来帮助我们解决这个问题。

    您使用的SDK版本是多少?使用了的示例是那个?

    期待您的回复。

  • SDK版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04

    实例:simple_peripheral_oad_onchip

    手机型号:华为P30 PRO

  • 您好,

    收到您的跟进消息,看到您使用的SDK版本过老,能否移植更新到最新的SDK上在测试是否还会出现这些问题?

    然后针对这个问题,您是首先使用将 1 部手机与 CC2642R(运行 simple_peripheral_oad_onchip 示例) 配对。绑定后,断开了手机并尝试重新连接,但没有成功。

    不知道您的步骤和我这边是不是一样:

    1. 将 CC2642R 连接到手机
    2. 将 CC2642R 绑定至手机
    3. 断开手机连接(这边您为什么要绑定完成后删除本地绑定?)
    4. 尝试重新连接手机,弹出绑定弹窗,连接结束(失败)
    5. 重新连接手机并再次绑定,连接正常

    这些步骤是否正确,有没有漏掉什么细节?

    您是否还遵循了user's guide中的 GAP Bond Manager 和 LE Secure connection部分?

    您之前是否对其他设别板子使用过 OAD?(如果OAD_BLE_SECURITY 在 user / persistent(对于片上 OAD)应用程序项目中定义,则 OAD 分发器将被迫与 OAD target配对,以使 OAD 发生。)