Hi ,您好,关于uart配置我有一些疑问,《CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU》中的解释比较笼统,希望可以详细解释一下,十分感谢!

1、如上图所示,如果trigger等级配置成⅞,那么会在接收多少个字节后产生一个中断?这个配置向在实际收发数据时,不同的配置项会有什么区别,比如会增大系统中断次数等这方面的影响?

2、syscfg中的Ring buff size设置项:如果每次收发的数据大小固定为128字节,Rx / Tx Ring buff size设置为32字节,收发数据会有丢包的问题吗?对比Rx / Tx Ring buff size设置为128字节,每次收发128字节的数据有什么区别?不同的配置项会有哪些影响?