最近调试程序,发现有时候手机和cc2541 已经连接进去了,但是 手机端会 跳出 Timeout interrogating the peripheral ,然后连接会断掉。这种现象不是每次都发生,很困惑。想问,这个现象可能是什么原因引起的?该怎么解决呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yan, mark,
我今天按照你们的说明又做了进一步的测试,结果如下:
1. 重新烧写 TI Demo 手机连接没有问题,接着重新烧写 自己的程序 也没有问题,但是 在进行 OAD 升级后,lightblue 就会连接不上了。(这时 TI 的Multitool 可以正常连接 操作 )
2. 接着重新下载 TI Demo ,这时 lightblue 还是不能连接,Multitool 还是可以正常连接。
3.进行时钟输出 用25M 示波器 测得 晶振 频率 32.7677K
对此结果,我有以下疑问:
1. 会不会是 lightblue 因为记忆设备信息 而出现问题?
2. 如果是 32K .晶振引起的,我用内部RC 问题同样出现。
3. 如果我 不用外部 32k晶振,采用内部RC 需要注意哪些可能出现的情况?(短时间采用 内部晶振 ,测试还没有发现问题)
欢迎大家给予解答,在此先谢谢啦。