我买的蓝牙转串口模块是peripheral设备,我有个开发板里面有个串口透传例程,用开发板的SimpleBLECentral例程 能和我的模块连接,(买的模块)peripheral设备能给开发板(cc2540 central设备)发数据,开发板能收到数据,开发板发数据,(买的模块)peripheral设备收不到数据。
我在主机例程中是不是要获得0xfff2的simpleBLECharHdl
主机程序simpleBLECentral.c 这个文件下的函数
static void simpleBLEGATTDiscoveryEvent( gattMsgEvent_t *pMsg )
{
.
.
.
req.type.uuid[0] = LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID);
req.type.uuid[1] = HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID);
GATT_ReadUsingCharUUID( simpleBLEConnHandle, &req, simpleBLETaskId );
}
}
}
else if ( simpleBLEDiscState == BLE_DISC_STATE_CHAR )
{
// Characteristic found, store handle
if ( pMsg->method == ATT_READ_BY_TYPE_RSP || //这里以前是&&
pMsg->msg.readByTypeRsp.numPairs > 0 )
{
simpleBLECharHdl = BUILD_UINT16( pMsg->msg.readByTypeRsp.dataList[0],
pMsg->msg.readByTypeRsp.dataList[1] );
发送数据函数
len = length;
attWriteReq_t req;
req.handle = simpleBLECharHdl;
req.len = len;
req.sig = 0;//必须要填
req.cmd = 0;//必须要填
osal_memcpy(req.value,pBuffer,len);
status = GATT_WriteCharValue( simpleBLEConnHandle, &req, simpleBLETaskId );
simpleBLEConnHandle 这个是什么 发送数据提示 write error 1 ,我想只有simpleBLECharHdl 或者simpleBLEConnHandle 错误才导致发送错误
可以加 秋秋420253108 有重谢。(你懂得)