This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2541数据吞吐率?

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

CC2541蓝牙能传输数据的速率是多少?通过无线输出去的速率?现在实测几个Kbps就丢包。

datashee里面说的250kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps指的又是什么?

  • 可否将你的测试方法说一下

  • 可以看一下 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2540_Data_Throughput

  • 请参考susan yang的网址,官方测试吞吐量测试。

    实测5.9KB/s,关于你说的丢包,我们的这边是这样的:

    用USBdongle运行BTOOL在PC上测试,丢包;用Device Monitor,丢包;曾经我们也一度怀疑这种做法不合适。

    但我们开发的手机端程序,实测N次,每次都不丢包。手机操作系统是安卓4.4,测试了三星、华为、联想,还包括赛风矿用手机这种小品牌。

    我们这边感觉是USBdongle需要串口解析数据,太快了就达不到;况且不是专用的测试丢不丢包的软件。

    希望你早日解决问题!

    你说的250kbps到2Mbps是物理层的速度,是信号通过无线发射的速度,不代表BLE的协议的整体传输速度。