Part Number: CC2674P10
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, , SYSCONFIG
目前下载了官方最新固件simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24,安装后发现里面没有CC2674P10这个型号,之后选择LP_EM_CC1354P10_1的串口例程,修改了targetConfigs文件,将型号改成了CC2674P10
之后通过编译烧录,可以正常使用串口功能。

接着在smart RF strudio 7里面找到了CC2674P10型号,并进行了通信,说明模块无异常
之后下载CC1354P10的例程rfPacketTx以及rfPacketRx,烧录到两个板子发现不能通信,体现在rx回调函数没反应,接着检查syscfg配置,发现只能配置779-930频段,因此,说明不能用此例程
问题:我应该选择哪一个型号,或者哪一个例程,才能用于CC2674P10进行通信。如果一个个试的话,会加长开发周期。