Other Parts Discussed in Thread: CC2640
我们使用LightBlue作为主机调试时,我们发现会运行以下程序来修改CCC的值为0x0100:
函数 Profile_WriteAttrCB():
case GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID:
status = GATTServApp_ProcessCCCWriteReq( connHandle, pAttr, pValue, len,
offset, GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY );
这样LightBlue就可以收到从机CC2640通过Notify上传上来的数据
但是我们现在需要适配一个软件,这个软件中蓝牙方法没有操作CCC的值来使能Notify,直接监听Notify,我们在使用这个软件时可以正常写入数据,但是接收Notify时接收不到,通过调试情况来看,程序没有运行以上代码来使能Notify;
所以我们需要在CC2640代码中保持CCC的值默认使能,请问如何做到这一点?