This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: GPIO配置后首次上电时脉冲问题确认

Part Number: CC2642R

在syscfg文件中GPIO界面配置了dio 12为标准输出,默认低电平,同时在代码上电初始化阶段再次配置相同的配置,结果在首次上电时发现,出现下降沿、上升沿、下降沿三种三种电平变化

实际上我们期望在配置GPIO默认电平为低后,上电过程中不应该出现上升沿这种电平变化,实际上却出现了这种变化

需要Ti确认下,使用GPIO时,首次上电时芯片默认GPIO的电平 以及 使用GPIO_setConfig API时是否导致电平多次变化的问题

  • 您好,

    1.理论上首次上电时芯片默认GPIO的电平取决于您配置的电平

    2.使用GPIO_setConfig API时不会导致电平发生变化,是配置引脚的功能和工作方式。

    以下是关于GPIO的API描述

    GPIO_init() sets up the configured GPIO pins.

    • GPIO_read() gets the current state of the specified GPIO input pin.

    • GPIO_write() sets the state of the specified GPIO pin to on or off.

    • GPIO_toggle() toggles the state of the specified GPIO pin.

    • GPIO_setCallback() dynamically binds a callback function to the specified GPIO input pin.

    • GPIO_setConfig() dynamically configures the specified GPIO input pin.

    • GPIO_clearInt() clears the interrupt flag for the specified GPIO pin.

    • GPIO_disableInt() disables interrupts on the specified GPIO pin.

    • GPIO_enableInt() enables interrupts on the specified GPIO pin

  • 您的DIO12引脚是怎么接的?外面有其他电路吗?

    GPIO_setConfig API不会改变电平输出状态,但芯片GPIO默认是高阻态,会不会是在配置生效前引脚被外部电路拉高了?

    Best regards,

    Shuyang

  • 目前这个现象只在首次上电时出现,正常运行时拉高或者拉低电平都是正常的

    DIO12引脚外接的是一个独立供电的单片机,专门用来检测DIO12的电平变化

  • 您好,您可以把代码放上来,我会尝试帮您复现一下。

  • 您好,建议您

    断开外部电路把连接的引脚置空一下

    或者换一个悬空引脚不要外接电路

    试一下以上两种方案

  • 你好,我认为这两种方案并不能解决问题,因为BLE芯片要嵌入实际电路中,引脚不可能单独断开或者悬空

    代码如下:

    在simple_peripheral_oad_onchip demo中,

    simple_peripheral_oad_onchip.c的SimplePeripheral_init函数中添加如下代码,然后观察·dio12上电和下电的电平变化情况即可

        GPIO_setConfig(12, GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_LOW);
  • 您好,

    不好意思,用开发板是不能复现的,悬空引脚是为了定位问题,验证了这个结果才能进行下一步。

    如果确实无法悬空或者单独断开,那可能目前没有更好的办法了。

  • 我还有个问题麻烦帮忙确认一下,就是芯片上电后,如果没有配置GPIO的电平属性的话,GPIO会一直保持高阻态吗?这个时候如果外部给GPIO一个高电平或者低电平,此时GPIO的电平会与外部电平一致吗?

  • 您好,

    1.芯片上电后,如果没有配置GPIO的电平属性的话,GPIO会一直保持高阻态。

    2.此时GPIO的电平会与外部电平一致