This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: 库文件使用

Part Number: CC2642R

HI all:

        我发现在 ti 的 sdk 路径下,有C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\bin 和 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\source\ti\ble5stack\libraries这两个路径下,分别是devices库文件和ble协议栈库文件,那么是否可以使用这些库文件和相应的头文件去开发2642呢?也就是编译的时候,除了一些必须的头文件我们的C文件,其余的通过链接这些库来实现呢?

  • 您好,已经跟进您的问题,谢谢。

  • 您是可以通过 Project -> New ccs Project 的方式去建一个工程。

    只需要选择相应的板子型号(Target)、相关的调试烧录器(Connection)、相关编译器(Compiler version)、最后选择是否是空工程还是带有main文件的工程或者其他您所需求的工程。

    但其实我们不建议这么做,因为您需要自己去配置调用相关蓝牙协议栈、引脚外围之类的,也没有sysconfg工具简化开发流程。我们在这种方式上并没有提供相应的文档教程。所以我们还是建议您在SDK的基础上去做修改和尝试。