Other Parts Discussed in Thread: CC2640
因为需要在屏蔽箱进行一些测试,如何实现cc2640持续发射固定功率。不用smartrf studio的方法,使用程序下载的方法。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您可以使用CCS配置并下载进行尝试。
首先,您要通过CCS编译器进行配置
1.打开project explorer
2.右键选择properties
3.打开如下界面

4.选择build中的predefined symbol
5.添加宏定义 例如:POWER_LEVEL=5 这样的字段
然后您可以进行编译和下载
希望对您有所帮助
您好,您的意思是,您不想使用smartRF studio还是不想使用continuous TX功能?
如果您还愿意使用smartRF studio但是不使用continuous TX功能,
对于您这个问题,可以在smartRF studio创建一个简单的脚本或者程序来实现。
我是不想通过smartrf studio 实现continuous TX功能,想通过程序实现continuous TX这个功能。因为测试不方便连接电脑。
在smartRF studio创建一个简单的脚本或者程序来实现
这个怎么实现,有说明吗?
您好,
1.那刚开始和您讲的用CCS编译器,通过程序实现持续发射信号的方法您可以尝试一下。
2.官方目前没有说明。给您提供一个思路,您可以进行尝试。
首先您要安装smartRF库,
然后创建程序或脚本,例如python代码
您意思是添加宏定义没反应吗?
添加完定义您应该写一段代码来运行的啊,就是使用这个定义然后去写代码,
关于代码实现的建议:您可以通过循环发送数据包来实现持续发送信号的目的。
您好,以下是此函数的描述链接,您可以查阅一下,包括使用注意事项,相应和返回值
这里有两个别人调用的实例,您可以参考一下
关于PTM部分,您可以查看此链接的说明,PTM在文档中针对的系列是CC254X
https://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM
希望对您有所帮助