您好,我使用的是Ti公司的CC2541DK-MIN套件,共有CC Debugger、CC2541 Keyfob和CC2540 Dongle开
发工具,一些对于工具使用讲解的文档等资料都是在Ti网站上找到的。
刚安装好BLE-CC254x-1.4.0,IAR编译软件和Packet Sniffer、BTool、SmartRF Flash Programmer和
SmartRF Studio 7等软件以及相应驱动。
我现在可以用操作寄存器方法,编写简单程序,
但是对于协议栈的结构还不清楚,对于操作协议栈开发感觉无从下手,因此我需要一些在协议栈上开发的入门级资料,
能够初步的操作协议栈进行开发,版本1.4.0或者1.3.2亦可,本人具有51核及Coxtex-M3核单片机基础,可以进行寄存
器以及固件库的操作,在此希望Ti员工给予帮助,提供一些简单讲解资料,或者提供寻找相关资料的渠道,目前对于在
Ti网站上边查找资料方法不是很熟悉,谢谢各位了!