您好
我参考了CC2640R2f怎么查看BLE协议栈的版本 - 蓝牙论坛 - Bluetooth - E2E 设计支持 (ti.com)这个文章, BLE_V42_FEATURES和BLE_V50_FEATURES都有定义呀


我用simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04

我搞不清楚我是BLE4.2还是BLE5 stack,请你指教
另外关于片外OAD我有几个问题
1.这个Flash至少需要多大,请问您告诉我一些计算依据吧,
2.我要是是想把代码烧录到片外Flash需要做哪些操作呢?我是用Flash Programmer 2 烧录的
3..关于您说的“协议栈和用户代码编译之后是在一个镜像里的”。
我最近看到了要想设置OAD需要对编译器优化进行配置,将协议栈和应用程序分别生成烧录文件,我找到的是IAR的实例,cc2640r2f:software_architecture [文档中心] (leconiot.com),我用的是CCS,这和您说的是不是矛盾呢,另外我用的是CCS IDE,我要做哪些操作呢