Part Number: CC2640
你好,我现在需要用CC2640F128做串口的高速透传,速率能做到多少?如何设置相应的参数?我当前用的是ble_sdk_2_02_01_18这个SDK,好像单次发送字节不能超过20个?这个可以在哪修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.以下是透传示例,您可以尝试一下
2. 按照BLE5协议最高应该有2Mbps,但受多种因素影响,可能实际上到不了。
3.您可以更新到最新的SDK看一下,最新版的更全面一些
另外有一种OAD算是特殊的高速透传,属于空中无线下载,主要目的是固件升级而不是数据传输但本质是通过无线接口传输大量数据到设备中。
以下是OAD的相关链接您可以看一下:
4.关于如何修改
配置PHY选项 其中包括您所需的函数