This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: sdk:GATT的使用

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1


通过ICALL  send GATT_MSG_EVENT 在SDK工程simple_central和simple_peripheral中没有看到代码是怎样实现的。

还望答疑,谢谢!

  • 您好,不是非常明确您问题的意思

    1.如果您的意思是此API再例程中是怎样被调用定义的,需要您在CCS中进行调试

    2.这个是相关资料的链接,您可以再查阅一下

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/3.40.00.10/exports/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x/the-application.html

    3.如果您的问题我仍未理解到位,烦请您再解释一下

  • ICALL中间件是怎样接收来自BLE协议栈的消息的,然后ICALL是怎样post GATT_MSG_EVENT事件的。

  • 问题1:

    ICALL中间件接收来自BLE协议栈的消息是通过以下步骤完成的:

    事件驱动机制:ICALL中间件通过事件驱动的方式接收来自BLE协议栈的消息。BLE协议栈会生成各种事件,例如连接状态改变、数据包到达等,然后将这些事件传递给ICALL中间件。

    注册回调函数:在初始化ICALL中间件时,可以注册回调函数来处理不同类型的事件。当BLE协议栈生成事件时,ICALL中间件会调用相应的回调函数来处理这些事件。

    处理消息:一旦ICALL中间件接收到来自BLE协议栈的消息,它会根据消息的类型调用相应的回调函数进行处理。这些消息可以包括连接请求、数据传输等。

    总的来说,ICALL中间件通过事件驱动的方式接收来自BLE协议栈的消息,并通过注册的回调函数来处理这些消息,从而实现与BLE协议栈的交互和通信。

  • 问题2:

    ICALL中间件在处理蓝牙低功耗(BLE)协议栈的消息时,可以通过post GATT_MSG_EVENT事件来通知上层应用程序相关的GATT(通用属性配置文件)事件。具体来说,ICALL中间件可以通过以下步骤来post GATT_MSG_EVENT事件:

    构造事件消息:首先,ICALL中间件需要构造一个包含GATT消息的事件消息。这个事件消息通常包括事件类型、相关的参数和数据等信息,以便上层应用程序能够正确地处理这个事件。

    调用post事件函数:一旦事件消息构造完成,ICALL中间件可以调用相应的post事件函数将这个事件消息post到事件队列中。这个事件队列通常由ICALL中间件来管理,用于存储和处理不同类型的事件消息。

    事件处理:一旦GATT_MSG_EVENT事件被post到事件队列中,ICALL中间件会通知上层应用程序,让其可以及时处理这个事件。上层应用程序可以注册相应的回调函数来处理GATT事件,以实现对GATT协议操作的响应和处理。

    总的来说,ICALL中间件通过构造事件消息并post到事件队列中的方式,来通知上层应用程序相关的GATT事件,从而实现了BLE协议栈和上层应用程序之间的交互和通信。

  • 非常感谢你的答复,有种茅塞顿开的感觉,谢谢!!!