Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
cc2642如何进行信令和非信令测试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
cc2642如何进行信令和非信令测试
烧host test程序就进入到了DTM模式,你就可以通过串口发送HCI命令了
关于如何启动DTM模式
为了在使用直接测试模式(DTM)时更改 TxPower、应使用命令 HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd。
此命令的操作码是0xFC30、它接受两个参数:值(以 dBm 为单位)和分数。
因此、如果您要将 TxPower 设置为0dBm、 01 30 FC 02 00 00
如果要将 TxPower 设置为8dBm、则应发送 01 30 FC 02 08 00
默认情况下、TxPower for DTM 设置为器件可实现的最大值(即 CC2340R5为8dBm)。
最后但同样重要的是、如果您需要更改非 DTM 命令的 TxPower、应使用命令 HCIExt_SetTxPowerDbmCmd。 操作码为0xFC2F、其参数与命令 HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd 相同。