作者:wangfuchong
作品名称:初步使用CC2541 SensorTag
一.订购
先上点外观照片,
请问这张照片中最左边多出来的透明塑料片大家安装的时候是怎么处理的?我是折回来两个孔正好对着按键,不知道对不对?
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1309/201309307hbfbvnolril8jt5.jpg)
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1309/20130930mfg4x1grfm2buzjr.jpg)
以前曾经想申请红外温度传感器,没想到实际尺寸这么小呀,就是申请到了可能还真焊接不了,太小了。
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1309/20130930epd9zr4kdxasslen.jpg)
不知道从机械结构或光学结构上来说,用于TMP006红外温度传感器的那个孔有没有什么讲究?尤其是里面的透明塑料壳上的。
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1309/20130930tjto3bmbcc8pgcdg.jpg)
对照相关文档:
CC2541 SensorTag Quick Start Guide
![](http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/forum/month_1310/20131018chgkd3h8fe4iw8kw.png)
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1310/20131003kfx4v7x0n9bbzaza.jpg)
![](http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/forum/month_1310/20131018dx1fxyvlztoxeq3v.jpg)
在属性列表中按级别显示服务,特性和属性,暂不详述。
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1310/201310036ys3tmbdy7iovbod.jpg)
/**************************************************************************************************
* @fn HalIRTempRead
*
* @brief Read the sensor voltage and sensor temperature registers
*
* @param Voltage and temperature in raw format (2 + 2 bytes)
*
* @return TRUE if valid data
**************************************************************************************************/
bool HalIRTempRead(uint8 *pBuf)
{
uint16 v;
uint16 t;
bool success;
if (irtSensorState != TMP006_DATA_READY)
{
return FALSE;
}
HalIRTempSelect();
// Read the sensor registers
success = HalSensorReadReg(TMP006_REG_ADDR_VOLTAGE, (uint8 *)&v,IRTEMP_REG_LEN );
if (success)
{
success = HalSensorReadReg(TMP006_REG_ADDR_TEMPERATURE, (uint8 *)&t,IRTEMP_REG_LEN );
}
if (success)
{
// Store values
pBuf[0] = HI_UINT16( v );
pBuf[1] = LO_UINT16( v );
pBuf[2] = HI_UINT16( t );
pBuf[3] = LO_UINT16( t );
}
// Turn off sensor
if (HalSensorWriteReg(TMP006_REG_ADDR_CONFIG, configSensorOff, IRTEMP_REG_LEN))
{
irtSensorState = TMP006_OFF;
}
HalDcDcControl(ST_IRTEMP,false);
return success;
}
上面代码中在SensorTag.c中直接调用了:
static void readIrTempData( void ) { uint8 tData[IRTEMPERATURE_DATA_LEN]; if (HalIRTempRead(tData)) { IRTemp_SetParameter( IRTEMPERATURE_DATA, IRTEMPERATURE_DATA_LEN, tData); } }
而在在源文件hal_irtemp.c中有这样一段代码是注释掉的没有使用:
/* Conversion algorithm for die temperature * ================================================ * double calcTmpLocal(uint16 rawT) { //-- calculate die temperature [癈] -- m_tmpAmb = (double)((qint16)rawT)/128.0; return m_tmpAmb; } * * Conversion algorithm for target temperature * double calcTmpTarget(uint16 rawT) { //-- calculate target temperature [癈] - double Vobj2 = (double)(qint16)rawT; Vobj2 *= 0.00000015625; double Tdie2 = m_tmpAmb + 273.15; const double S0 = 6.4E-14; // Calibration factor const double a1 = 1.75E-3; const double a2 = -1.678E-5; const double b0 = -2.94E-5; const double b1 = -5.7E-7; const double b2 = 4.63E-9; const double c2 = 13.4; const double Tref = 298.15; double S = S0*(1+a1*(Tdie2 - Tref)+a2*pow((Tdie2 - Tref),2)); double Vos = b0 + b1*(Tdie2 - Tref) + b2*pow((Tdie2 - Tref),2); double fObj = (Vobj2 - Vos) + c2*pow((Vobj2 - Vos),2); double tObj = pow(pow(Tdie2,4) + (fObj/S),.25); tObj = (tObj - 273.15); return tObj; } */
而BLE Device Monitor软件好像没有源代码,不知道怎么处理的。各位使用iPAD什么的,里面有关于校准的选项么?
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1310/201310038hrx5m0gtxncchyd.jpg)
![](http://bbs.eeworld.com.cn/attachments/month_1310/20131003yabhwkidii7ehvuz.jpg)
![](http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/forum/month_1310/20131018tljfrqgukjhnk5sn.jpg)