Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
您好!请给我一份蓝牙守护时间(goard time)的说明,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
CC2642R是一款低功耗蓝牙SoC,其设计旨在最大程度地减少功耗,并具有优化的睡眠模式和节能特性,不过官方并未直接提供固定的守护时间数值。
一般来说,蓝牙设备的守护时间(guard time)是指其在待机或连接状态下的持续运行时间。
蓝牙设备的守护时间受到以下多种因素的影响:
1.CC2642R芯片上运行的是Bluetooth 5.2 Low Energy协议栈,低功耗蓝牙设备通常比传统蓝牙设备(如音频设备)消耗更少的能量。
2.设备在不同使用模式下有不同的守护时间,例如传输大量数据的设备可能耗电更快。
3.电池容量大、充满电的情况下,设备通常能够提供更长的守护时间。
4.一些功能(如持续扫描、传输、接收等)可能消耗更多的电量。例如,调整发射功率或优化连接策略可以影响守护时间。
对于蓝牙设备,要最大程度地延长守护时间,可以考虑优化设备的功耗管理策略,合理配置设备的工作模式,并使用高容量的电池。
您可以参阅DataSheet数据手册的7.6章节的Power Modes(如下图所示)和一些功耗参数及优化建议:

您好,据我所知,守护时间是在一个连接间隔中,没有数据传输活动的空闲时段(不知道我的理解对吗)
我想要的更多的是守护时间在多从机同步里面的应用,不是功耗的,
多从机的时候连接间隔是12.5+5*N 这个意思指的是主机和下一个从机建立连接需要5ms吗
您好,
非常抱歉,之前的解释有误,请参考以下官方解答:
守护时间是为了给我们的设备提供传输数据的时间,并在连接多个设备时为下一次连接做好准备。您可以选择设置守护时间关闭/打开,如果关闭,则中心设备将及时随机调度锚点,相反,如果选择守护时间选项,则“锚点以最小 5ms 随机形成”守护时间”。该参数是为了确保设备仍然有足够的时间来扫描新的广告,如果没有,形成新的连接将花费相当多的时间,或者甚至无法建立,具体取决于 conn 间隔(因为不可能首先发现它们)。您可以在 Sysconfig 中的 BLE - 高级设置 - 扩展堆栈设置下看到这一点。我建议查看我们的用户指南部分。