Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2590
CC2540有-23dbm,-6dbm,0dbm,4dbm4个蓝牙输出功耗,我想知道CC2540在4个不同的输出功耗条件下,各自的最大有效距离是多少?有参考值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于通讯距离的问题,根据实际情况不同,场地是否足够空旷,干扰性是不是很大等有关系。
TI提供了空旷环境下的最远通讯距离:CC2540最大发射功率为0dbm,最大距离100m;CC2540+CC2590做PA,最大发射功率14dbm,最大距离500m,希望能够参考。
如果我想缩短蓝牙传输的有效距离,除了较少它的输出功耗外,还有其他途径吗?
Susan Yang 说:关于通讯距离的问题,根据实际情况��同,场地是否足够空旷,干扰性是不是很大等有关系。
TI提供了空旷环境下的最远通讯距离:CC2540最大发射功率为0dbm,最大距离100m;CC2540+CC2590做PA,最大发射功率14dbm,最大距离500m,希望能够参考。
关于TI的官方蓝牙协议栈1.3.2,芯片是CC2540,天线的硬件和软件设计,有具体的参考资料吗?
我们有很多参考设计可以免费下载,里面包含天线的设计:http://www.ti.com.cn/product/cn/CC2540/toolssoftware 【下拉到参考设计一栏】
有关天线选择的文档也有不少,请看这边: http://www.ti.com.cn/product/cn/CC2540/technicaldocuments【应用手册一栏】