Part Number: CC2340R5
在Github上建立了一个public的仓库用于存储需要OAD的软件,添加了名字为BLE_CC2340R5.bin的软件。
但是在simplelink connect firmware update界面显示There's nothing to show!
该如何命名才能让simplelink connect获取到要更新的文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2340R5
在Github上建立了一个public的仓库用于存储需要OAD的软件,添加了名字为BLE_CC2340R5.bin的软件。
但是在simplelink connect firmware update界面显示There's nothing to show!
该如何命名才能让simplelink connect获取到要更新的文件?
您好,
请问您是否将执行 OAD 所需的BIM(hex)、Persistent (.bin) 和 oad onchip(.bin) 3 个文件成功刷新到控制器中。
您好,
因为网络原因,大陆客户可能无法访问Github。
建议您将镜像文件放到手机本地来读取。
您这边先尝试一下,因为我不知道您的手机是否是iPhone,如果是而且您用的是macOS,请使用访达将镜像文件放到App目录里;
如果您使用的是Windos系统,建议您使用爱思助手将镜像文件放到App目录里。
1.在搜索镜像的时候同时用电脑尝试了下载,GitHub是可以访问的。
2.手机是iPhone,电脑是Windows,不过电脑系统受限,不能使用爱思助手。
1.GitHub在手机端偶尔可以打开,速度比较慢
2.通过加载本地文件更新,点击update之后Status显示Device reset,过一会显示Server not found.应该是更新没有成功。
您好,
我刚试了一下发现无法将镜像文件放Connect App,我用的是iPhone12。
这边刚才确认了,只有安卓版App才可以加载存储在本地的OAD文件。
原因是:
1.SimpleConnct iOS App无法加载本地OAD文件进行升级
2.它也无法访问托管在GitHub上的OAD 文件
这边建议您:
不要放在github上,放在其他可以访问的平台上,比如gitee,你可以尝试修改 FW Update URL 服务器地址,如下图所示:

1.微信网页版文件传输助手发到手机,手机端另存到下载文件夹。simplelink connect通过下载文件夹添加镜像。
2.https://github.com/TexasInstruments/simplelink-connect-fw-bins/tree/main/LP_EM_CC2340R5使用这个网站的文件测试了OAD,可以看到FW Update in progress,应该是成功了。不过我自己的代码Device reset之后就没有反应了。
您好,
这边针对此问题进行了研究讨论,这个新帖描述了SimpleLink Connect App修改镜像地址的方法,您需要要添加一个json文件,按照帖子中的步骤进行,请参考以下:
1.微信网页版文件传输助手发到手机,手机端另存到下载文件夹。simplelink connect通过下载文件夹添加镜像。
2.https://github.com/TexasInstruments/simplelink-connect-fw-bins/tree/main/LP_EM_CC2340R5使用这个网站的文件测试了OAD,可以看到FW Update in progress,应该是成功了。不过我自己的代码Device reset之后就没有反应了。
1.您是在iOS Connect App上可以看到FW Update选项了吗?请您帮我确认这一点。
2.是软件/硬件复位后 OAD 没反应了吗
1.您是在iOS Connect App上可以看到FW Update选项了吗?请您帮我确认这一点。
2.是软件/硬件复位后 OAD 没反应了吗
1.是的,并且在Firmware Update界面通过“Add local file"添加了本地镜像。
2.Firmware Update界面Status里显示”Device reset“(应该是软件复位)后没反应了。

明白了,您可以在软件中添加日志记录或调试输出语句,查看程序复位的原因。
是在Firmware Update 进行过程中突然复位的吗?
还是File Loaded结束之后复位了?
抱歉上面可能理解错了您的意思。
Firmware Update界面Status里显示”Device reset“(应该是软件复位)后没反应了。
可能需要检查CC2340的状态。
正在跟进您的问题,请等候一下。
手机端是Simplelink connect
BLE是Github里的bin文件simplelink-connect-fw-bins/LP_EM_CC2340R5