Part Number: CC2642R
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5,
我想做一个蓝牙驱动的小项目。
用CC2340R5还是CC2642R比较合适?
优缺点是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,刚入门建议推荐您使用CC2642R,这是一款入门级芯片,使用的是BLE5.0,基本上所有的蓝牙功能都涵盖其中。
CC2642R的特征
• 支持 Bluetooth ® 5.2 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mbit PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、 CSA#2、方向查找以及对 Bluetooth ® 4.2 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
• 完全合格的 Bluetooth ® 5.2 软件协议栈(SimpleLink LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 随附)。
• 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 0.94µA
• 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。 • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能 够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
• 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始 终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
• 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频 标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。
• 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 -105dBm
您可以查阅它的数据表
CC2340R5
支持蓝牙® 5 功能:高速模式 (2 Mbps PHY)、长距离(LE 编码 125 kbps 和
500 kbps PHY)、隐私 1.2.1 和通道选择算法 #2,以及向后兼容性和
支持蓝牙® 4.2 和早期低功耗规范的关键功能。
• SimpleLink CC23xx 软件包含完全合格的蓝牙® 5.3 软件协议栈
开发套件(SDK)。
• SimpleLink CC23xx 软件开发套件 (SDK) 2 中的 Zigbee® 协议栈支持
• 低于 0.71 μA 的超低待机电流,具有 RTC 运行和完整 RAM 保留功能,可实现
显着延长电池寿命,特别是对于睡眠间隔较长的应用。
• 集成巴伦可减少物料清单 (BOM) 板布局
• 低功耗蓝牙具有出色的无线电灵敏度和robustness ((选择性和阻塞)性能
(125 kbps LE 编码 PHY 为 -102 dBm,带integrated balun)。
以下link是数据表
希望能对您有所帮助
您好,更推荐CC2340R5这一款,集成化比较高,功能性很强,涵盖所有的蓝牙功能,
最重要的是它价格低,性价比高。