Part Number: CC2640R2F
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
手册上说DCDC的效率比LDO高,但是在VDDS小于2V的时候LDO效率高。能提供下,这两个供电方式的具体功耗吗?我想评价下,如果我使用2.5V供电,那两个效率差多少,是否可以接受。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
DC/DC的具体功耗可以参阅 CC2640R2F Datasheet 的Section 8.4。功耗数字是通过使用器件来用内部直流/直流稳压器电源电压配置测得的。内核电流消耗对内部DC/DC converter有效,可实现最高效率和最低功耗运行。
我暂时未在手册上找到LDO的具体功耗。
通常,使用 LDO 来代替直流/直流稳压器,这会增加器件的电流消耗。
在直流/直流模式下运行时,电源系统会在全局 LDO 和直流/直流转换器动态切换,可根据所需负载实现最高效率。
如果 VDDS 降至2.0V,直流/直流转换器的效率将低于 LDO,器件将在全局 LDO 模式下运行。因此对于在 VDDS 小于2.0V 的情况下运行的系统、请考虑全局 LDO 或外部稳压器模式。
基于您使用的是2.5V的供电,建议您直接使用DC/DC。
您好,
这需要分不同的情况。
1.一般情况下,供电电压越高,芯片中的电流也会增加,导致整体功耗也会增加,因为功耗(P)=电流(I)*电压(U)。
2.您可以看下图这个例子,随着电压增大,TX 输出功率并没有随之增大,而是保持一个动态平衡的状态。

CC2640芯片在低功耗模式下具有良好的性能,您可以参阅数据手册,查看芯片在不同工作模式下的典型功耗值作为参考。
希望能够帮助到您。