Part Number: CC2640R2F
1. CC2640R2F,使用的SDK simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03 2.
2. 在数据通讯中,出现3s超时,然后断链。
3. 链路rssi的,70db。

从上面的交互看,设备在通讯中,主设备收不到心跳包。最终超时,导致断链。
请问一下,
1. 是否有手段,查看一下empty包是否在协议栈上收到?
2. 影响收不到报文的原因有那些,怎么排查?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在协议栈层捕获和识别所有接收的数据包,包括空包。
如果您使用的是空中协议LL,或者主机控制器接口(HCI)层来实现,您需要加一个钩子(hooks)或者一个处理程序(handlers)以识别空包。
空包不只是明确标记为空的,还有没有有效载荷的数据包,需要详细查看每个接收到的数据包,对其大小内容做出判断。
hooks
是一种可以拦截系统的函数调用或者消息的方法。它可以在特定的位置“挂起”程序,允许你注入自己的代码
handlers
当一个特定的事件发生时,例如接收到数据包,处理程序会被调用以进行相应的响应。
您如果进行到这一步,需要添加的相关代码是侦听并识别空数据包
这两种操作都需要对底层协议修改,包括在固件或者驱动程序级别。有些很底层的并非开源的。
你好!谢谢你的解释。
我们的问题是在断链前3s的时间段内,看到主机一直没有收到期望的报文,反复请求,直到超时。
1. 对于空包,我个人理解就是主从双方的心跳包。---这个理解是否正确,请给确认一下。
2. 在主从断链的前3s时间段内,主机接收失败,从新发送请求,获取期望的报文(这个是从NESN,SN的顺序上看),从机响应一直正常,但是主机一直没有收到。最终,3s超时后,从新协商建链。
3. 基于问题2的表现,我们想知道,主机上的心跳(这里是空包)是否接收正常?想到的办法就是把接收的空包中,通过协议栈回调,应用层统计,查看是否接收正常?
4. 如果3中的办法不可行,是否有别的办法,确认主设备接收是正常的?目前分析是主设备上的问题,但是这种问题要怎么解决,没有思路了。
谢谢!
1.理解正确。主从设备定期发送数据包进行交互,即使没有实际的数据需要传输,也会发送一个空数据包,类似心跳机制,用于保证连接状态并检查连接质量。
3.我认为是个好方法
把接收的空包中,通过协议栈回调,应用层统计,查看是否接收正常?
4.常用的就是 利用主设备的系统日志,蓝牙抓包,以及完全用另一台设备进行测试