Part Number: LP-EM-CC2340R5
在我的工程内,编译生成的*.map中memory内容如下
在oad_onchip示例中,编译生成的*.map中memory内容如下

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是通过来自链接器生成的内存映射的内存配置。
您可以参考这个链接,左侧是flash相关的,可以供您查阅
第二个图是oad_onchip示例中的,第一个图是我的工程。
我需要在我的工程内生成和oad_onchip类似的MEMORY_CONFIGURATION
目前还是卡在OAD结束后不能启动新的镜像啊。现在处于混乱状态,所以有些不清楚的地方要弄清楚。
另外我回看OAD示例,pesistent是进行的OAD download,oad_onchip是执行的OAD reset。但是如何整合到一个工程,又懵了。
应该的。
这是关于MCUBoot OAD Image Header的链接
里面提供了一个工具 Post-Build Script imgtool.
关于CCS使用链接器您可以查看6.1..3.1.-3.5章节
通过编译器去生成您所需要的文件
另外我回看OAD示例,pesistent是进行的OAD download,oad_onchip是执行的OAD reset。但是如何整合到一个工程
针对您这个问题,简要回答一下,不在这个帖子中再进行讨论