This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: 获取某一设备RSSI那种方式更为准确?

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1

从设备可以在连接状态下获取对端RSSI,观察者可以通过扫描获取某个设备RSSI,两种方式均可获取RSSI,当硬件环境一样时,哪种方式获取的RSSI可信度更高?

  • 您好,

    相同硬件环境下,连接状态下获取对端 RSSI 的可信度更高。

    1. 当设备处于连接状态时,通过通信协议(Bluetooth连接)直接获取对端设备的 RSSI 值,这种方式的可信度更高一些。
    2. 通过扫描获取某个设备的 RSSI 值通常是手机蓝牙调试助手主动扫描周围设备的广播信号来获取 RSSI 值。这种方式虽然不需要建立连接,但由于是被动获取,会有可能受到环境干扰、传输距离和其他无线设备的影响,其可信度较低一些。
  • 通过扫描获取某个设备的 RSSI 值通常是手机蓝牙调试助手主动扫描周围设备的广播信号来获取 RSSI 值。这种方式虽然不需要建立连接,但由于是被动获取,会有可能受到环境干扰、传输距离和其他无线设备的影响,其可信度较低一些。

    我是使用2642作为观察者角色扫描目标MAC,获取RSSI这种方式

  • 您好,

    是一样的,依然是连接状态下获取到的信号强度可信度更高。

    使用 CC2642 作为扫描器来扫描特定目标设备的 MAC 地址并获取其 RSSI ,这种方式是在未连接的状态下进行的,不依赖已建立的连接,它是被动获取的方式。