Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Dears,
我的客户正在研究芯片CC2340R5关于无线通讯的使用,他们想利用该芯片进行无线数据包的传输,看了CC2340低功耗蓝牙软件产品简报这个文档说明,里面介绍了一些蓝牙应用的示例,相关SDK中也有一些示例,但这些示例都位于RTOS工程目录下的,客户想确认一下,若想应用CC2340的无线功能,是否必须使用RTOS?有没有在裸机系统下应用无线通讯的可能呢?如果有的话,请帮忙提供一下指导文件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们有提供 nortos 下的示例,请参考 SDK 以下路径:
C:\ti\simplelink_low_power_f3_sdk_7_20_01_10__full__win\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5
Yolande Wang,您好:
我这边可以看到nortos 下的示例,但是那些主要是驱动芯片的一些外设资源比如IIC的,但是我们想应用该芯片的无线通讯功能,用来收发数据,那是否可以用在nortos下开发呢?我只看到在RTOS下的关于无线通讯的示例。
您好,
无线通讯可以参考 rfPacketRx 例程:
C:\ti\simplelink_low_power_f3_sdk_7_20_01_10__full__win\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\prop_rf
您好,
simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10 推荐使用 IAR 9.40.1。
不过我建议您还是使用 CCS 。
您可以点击以下链接查看 Release Notes:
您好,
Code Composer Suite(CCS),是一套由 TI 德州仪器所出的IDE,专门用来开发设计 TI 的芯片,并且是免费使用的。
如果您未曾使用过,建议您尝试一下,操作简单,对于 Sysconfig 图像化配置也会更加方便。
对于您的第二个问题:未识别到评估板。
这是正常的,需要您在开发板烧录过例程后就可以识别到了。
另外,这个帖子的初始问题已经解决,建议您后续关于开发板测试研发的问题开新帖提问,以方便其他的开发者。
感谢您的理解。
您好,
对于您使用 IAR 时出现的问题,我查阅了相关资料,您可以尝试以下建议。
请将 DeviceFamily_CC23X0R5 添加为项目选项 -> C/C++ 编译器 -> 预处理器内的已定义符号。这是相关的 E2E 问题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1306902