Part Number: CC2642R
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/796025/iwr6843aopevm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这是两种不同的烧录方式。
在 CC2642R1F 中,Bootloader 用于设备的启动和固件更新;JTAG烧录可以用于更底层的固件、操作系统或硬件相关的代码的烧录。
要确定您需要使用那种烧录方式,首先确定需要烧录的内容,如果需要更新设备的应用程序或仅仅是应用层固件,通常可以用串口烧录进行;如果需要烧录更底层的代码,比如说涉及到协议栈的更新时,就需要使用 JTAG 烧录。
以下是两种烧录方式的区别:
CC2642原来已有的固件(买到AOP板卡时,CC2642就已经有的固件),对应的工程是哪个
烧录 project-zero 即可,这是工程链接:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AINQ67aS-nU-5RWNgiO3hA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_BLE5STACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST
原有的是project-zero吗,因为原来的固件可以实现与6843AOP通信
UART_writePolling (uartHandle,
(uint8_t*)&header,
1);
即UART_writePolling的输出内容通过CC2642原来已有的工程可以接受到
如果烧录 project-zero工程,那么使用蓝牙是否可以接收到UART_writePolling的内容,因为原来的固件是可以的,主要是想要实现这功能
我觉得初始程序的FFF1特性可以实现与UART_writePolling 的通信,即UART_writePolling 输出说明,通过FFF1就可以接收到对应的内容,麻烦可以问一下6843AOP生产人员,看看这个产品是已经烧录了什么工程
您好,
我刚刚咨询了更资深的工程师,无法确定您 CC2642 原来已有的固件(买到AOP板卡时,CC2642就已经有的固件)是哪一个。
为了更好地解决问题,6843AOP毫米波雷达相关的问题需要在传感器论坛提问。
感谢您的理解!
如果是 6843AOP 毫米波雷达上板载的 CC2642 蓝牙芯片,请在传感器论坛交流,这属于传感器板块。
如果是单独的 CC2642 芯片和雷达进行通讯,您可以试一下烧录 Simple-peripheral 工程 : https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHhP2HNLolYYFwmv6-EhoA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_BLE5STACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST
如果是 6843AOP 毫米波雷达上板载的 CC2642 蓝牙芯片,请在传感器论坛交流,这属于传感器板块
我在传感器论坛试过了,给我的回复是说这属于蓝牙论坛
如果是单独的 CC2642 芯片和雷达进行通讯,您可以试一下烧录 Simple-peripheral 工程
这个工程我也试过了,FFF1的值是直接设置的,并没有和雷达进行通信
您好,
您期望的例程在 Rader Academy 里面,您可以点击此链接查看,里面有 training 和 Example Projects ,您可以看一下:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACRz6WvGFKkRghJCEZkYog__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST

您好,
这是雷达波的板子,请雷达波的帖子里讨论交流:https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/796157/iwr6843aop