This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用HCITester测试DTM,需要发送哪些指令以及指令参数。比如要控制芯片发送固定频率的广播信号,应该如何设置
你可以试试先使用接收命令,再使用停止命令,看看能否收到返回。如果HCI接口没问题应当会返回包的个数。
1.数据包是由测试设备发出的 HCITester ->CC2642R
2.您可以使用这个工具测试一下
https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS
需要拉低p0.4才能进入 测试模式
1、下载提示拒绝,如下图。
2、这个工具怎么用?
3、拉低p0.4是硬件直接拉低?
您好,,
1.关于下载,download之后会跳转到一个下载界面
选择civil和yes
2.请根据user guide使用
3.这个指的是HCTester
需要拉低p0.4才能进入 测试模式
硬件拉低
意思是 在硬件方面拉低p0.4 可以进入HCTester(测试模式)
可以选择通过元器件 例如开关 将p0.4 接地
工程默认要将P0.4拉低就能进入PTM模式,将HCI接口暴露在UART0上面
根据你的图
你应该已经进入测试模式了
DTM一般测试哪几种模式,更改发射功率HCI_EXT_SetTxPowerCmd,显示命令发送成功,但是在频谱仪上看到功率变化不大,这个接口有什么限制吗
DTM一般可以测试 持续播测试、调制测试、packet发送和接收测试、RSSI测试
接口没有特别的限制
发射功率和信号、距离、功耗都有关
这个说的有点不大清楚,比如发送完射频HCI_EXT_ModemTestTxCmd后先要HCI_EXT_EndModemTestCmd,才能继续发送HCI_EXT_ModemTestTxCmd或者HCI_EXT_ModemTestRxCmd,这些相互关系有没有说明文档或实例
提示打开错误刷新一下试试
你再试一下这个
路径是在
resource explore->wireless community->simplelink CC13XX CC26XX SDK->Documents->BLE5 Stack-> API Guide