This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: BLE功能,配置看门狗后,程序卡死时仍然不会复位

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1

你好:

CC26X2R1   使用SDK 为:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24,使用BLE功能,作为从机,看门狗已经配置工作,使用手机连接,静置一段时间后,程序卡死,看门狗也没有重启,请问下这个情况怎么解决?谢谢

  • 您好,

    根据错误信息,建议您采取以下步骤来尝试解决问题:

    1. 重置仿真器(simulator): 可以通过关闭仿真器并重新启动它来实现。确保在重新连接之前,仿真器处于初始状态。

    2. 重新加载程序:重置仿真器后,重新加载您的程序。这可能需要重新编译或下载程序到目标设备中。

    3. 检查断点设置:需要确保在重新连接之前,程序存储器中不存在任何残留的断点指令。