Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
CC26xx,SDK7.10 在使用蓝牙协议栈的同时,需要同时使用flash的读写功能,但是实践发现,在使用蓝牙协议栈的时候,flash读写功能实现不了,会失败 NVS_open() failed

请问下,如果在使用蓝牙协议栈的时候,同时使用NVS的读写功能,谢谢!!!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
CC26xx,SDK7.10 在使用蓝牙协议栈的同时,需要同时使用flash的读写功能,但是实践发现,在使用蓝牙协议栈的时候,flash读写功能实现不了,会失败 NVS_open() failed

请问下,如果在使用蓝牙协议栈的时候,同时使用NVS的读写功能,谢谢!!!

您好,
您使用的是 SDK 中的什么例程?
您可以看看 NVS 文档中的示例 Opening an NVS region instance ,在以下路径中找到。
file:///C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/drivers/doxygen/html/_n_v_s_8h.html

可能是简单外设示例项目在 SysConfig 中配置 NVS 引起的。
您按照 下图所示配置 SysConfig 试试。

您的另外一个问题,我的同事在帮您跟进。
您好,
您检查一下简单外设项目中内部闪存的 regionAttrs.regionBase、regionAttrs.sectorSize、regionAttrs.regionSize 大小是否是正确并且与 NVS SysConfig 匹配
您好,
我刚刚查阅了相关资料,发现最新 SDK 蓝牙协议栈已经初始化 NV了,不用再通过 SysConfig 配置 NVS了,如果在这个例程上添加的 NVS 的功能,直接调用协议栈提供的 API 即可。