Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
背景:
用设备A进行广播,用设备B作为中心扫描,将A的信息添加到设备B扫描的白名单中,设备B扫描到设备A后会建立蓝牙连接,在连接状态中,设备A会进行定位广播,这个时候设备B会在连接的状态进行扫描,扫描到设备A的广播信号RSSI
目前:
我现在将设备A和设备B进行蓝牙连接后,再开启设备B的扫描功能,不能扫到设备A的定位广播信息,需要修改哪些配置呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
背景:
用设备A进行广播,用设备B作为中心扫描,将A的信息添加到设备B扫描的白名单中,设备B扫描到设备A后会建立蓝牙连接,在连接状态中,设备A会进行定位广播,这个时候设备B会在连接的状态进行扫描,扫描到设备A的广播信号RSSI
目前:
我现在将设备A和设备B进行蓝牙连接后,再开启设备B的扫描功能,不能扫到设备A的定位广播信息,需要修改哪些配置呢?
您好,
能再解释一下
在连接中,B可以扫到A的RSSI
连接后,B扫不到A的定位广播信息
这是时序先后发生的吗
您需要,确保设备AB成功建立蓝牙连接
然后在设备B上启动扫描,设置正确扫描参数
通常用主动扫描类型,设置合适的扫描窗口和间隔
1. simplelink_academy_lab:介绍如何处理扫描响应和广播数据
2. 利用 SysConfig (对于Bluetooth LE广播设备)了解 advData 和 scanResData 的组织方式
uint8_t advData1[] =
{
0x03,
GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_SHORT,
'S',
'P',
0x02,
GAP_ADTYPE_FLAGS,
GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED | GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL,
0x03,
GAP_ADTYPE_16BIT_MORE,
LO_UINT16(0xfff0),
HI_UINT16(0xfff0),
};
uint8_t scanResData1[] =
{
0x12,
GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,
'S',
'i',
'm',
'p',
'l',
'e',
' ',
'P',
'e',
'r',
'i',
'p',
'h',
'e',
'r',
'a',
'l',
0x02,
GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL,
0,
0x05,
GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,
LO_UINT16(80),
HI_UINT16(80),
LO_UINT16(104),
HI_UINT16(104),
};