1.在使用cc2642 uart时,在接串口板时可以正常使用,但当cc2642的uart rx和串口板的tx断开时,cc2642将不停的接收一些异常数据。
2.在配置中将rx的设置成上拉,但在uart打开之后rx将无上下拉。
3.请问怎么做可以使cc2642悬空下,无异常数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您在 RX 引脚上使用上拉电阻,可以确保在没有输入信号的情况下,引脚处于已知的稳定状态。
在配置中将rx的设置成上拉,但在uart打开之后rx将无上下拉。
但是需要先确定您是如何配置的?
参考此链接中的正确配置:拉高 UART RX 引脚,打开 UART2 TI 驱动程序实例后需要额外的 Driverlib I/O Controller (请参阅Driverlib 文档),或者您需要复制 <sdk_version>\source\ti\drivers\ uart2\UART2CC26X2.c 和 h 文件直接放入您的工作区,以便对 UART2CC26X2_initIO 进行更改,在hwAttrs -> rxPinMux进行所需的配置, 而不是 GPIO_CFG_INPUT(在 drivers\GPIO.h 中定义)