hi,
请问这些plugins不能copy到4.2版本的Wireshark;
这个要求表示只能使用4.0版本的Wireshark吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,
请问这些plugins不能copy到4.2版本的Wireshark;
这个要求表示只能使用4.0版本的Wireshark吗?
谢谢!
您好,
将插件文件从 SmartRF Packet Sniffer 2 安装位置 ( <install_dir>\wireshark\plugins\4.0.x
) 手动复制到 Wireshark 插件文件夹 ( <wireshark_install_dir>\plugins\4.0\epan
)。
如果安装了 32 位版本的 Wireshark,请使用 x86 版本的插件;如果安装了 64 位版本的 Wireshark,请使用 x64 版本的插件。
plugins不能copy到4.2版本的Wireshark
有报什么错误吗?
Hi ,
<Packet Sniffer>和<SmartRF Packet Sniffer 2>是两个不同的软件,主要用于无线网络数据包的捕获和分析。
1.Packet Sniffer 适用于有线和无线网络。
2.SmartRF Packet Sniffer 2 专门设计用于捕获和分析 TI 的射频产品生成的数据包,如无线通信芯片。
总的来说,第一个软件是比较通用的,第二个软件特定于射频设备的捕获和分析工具。
选择使用哪个取决于具体需求和所涉及的硬件技术。