This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: 关于simple_peripheral周期事件问题

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1


引用帖

这个问题帖中讲,该SP_PERIODIC_EVT事件是预期的,请问是什么意思?哪个任务每500ms调用一次的?

谢谢!

  • 您好,

    预期是指无意外应该会发生的。

    调用了SP_PERIODIC_EVT事件,每5000ms执行一次

    // 參考流程圖中的數字2
    // 參考剛剛建立定時器時候的第二個和第五個參數
    // 當時間到的時候,就會呼叫SimplePeripheral_clockHandler這個函式
    // 並且把 SP_PERIODIC_EVT 當作參數代入
    static void SimplePeripheral_clockHandler(UArg arg)
    {
      spClockEventData_t *pData = (spClockEventData_t *)arg;
      // 這邊會取出參數,判斷是否為定時器的事件
      if (pData->event == SP_PERIODIC_EVT)
      {
         // 因為現在這段程式是執行在軟體中斷的執行緒,
         // 我們不可以在這邊做太多事情,
         // 所以只把"定時器到期"這個訊息放到佇列(Queue)中。
         SimplePeripheral_enqueueMsg(SP_PERIODIC_EVT, NULL);
      }
    }

    
    

      SimplePeripheral_enqueueMsg(SP_PERIODIC_EVT, NULL);

  • hi,

    定时器建立时未开启,上电之后未执行任何操作状态下,debug也没有发现在其他地方开启此定时器,但是出现的结果就是会执行SimplePeripheral_clockHandle()函数;

    所以始终不能理解到底是哪段程序start   clkPeriodic定时器。

    谢谢!

  • 不是很明确你的问题背景,可以给出更多信息吗?

    你目前只在进行simple_peripheral吗?

    目前看你post出来的code,最后一个参数就是 :

    - 传递给回调函数的参数。
  • 1、上面给出的是构建周期定时器的函数,倒数第二个参数false表示创建后没有立即开始定时器;

    2、我用的是官方SDK中的simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang例程,没有任何修改。通过BLE_LOG查看gBleLogBuffer内容发现上电之后没有执行任何操作会不断地进入周期事件SP_PERIODIC_EVT,但是程序中没有执行开启周期定时器的指令。

  • 1,false 确实是

    - TRUE 立即开始,FALSE 等待。

    没有立即开启,等待一定时间开启,你应该需要调用Util_startClock()

    2.

     #define SP_PERIODIC_EVT                      6

    // Application events
    #define SP_STATE_CHANGE_EVT                  0
    #define SP_CHAR_CHANGE_EVT                   1
    #define SP_KEY_CHANGE_EVT                    2
    #define SP_ADV_EVT                           3
    #define SP_PAIR_STATE_EVT                    4
    #define SP_PASSCODE_EVT                      5
    #define SP_PERIODIC_EVT                      6
    #define SP_READ_RPA_EVT                      7
    #define SP_SEND_PARAM_UPDATE_EVT             8
    #define SP_CONN_EVT                          9
    #define APP_MSG_SC_TASK_ALERT                0x0099

    • 根据note:

    Clock functions must not call blocking kernel APIs or TI-RTOS driver APIs! Executing long routines will impact real-time constraints placed in high priority tasks allocated for wireless protocol stacks!

    认为可能是调用了blocking  or  TI-RTIOS API导致的

    如果你并未进行任何修改的话,那应该是在之前对开发板进行类似广播或者其他在BLE STACK中的操作,导致这样,并且请考虑事件的优先级

    • 根据示意图结合问题来看,也考虑colck 对象已经传递到SWI CONTEXT(步骤一),并且重新启动该函数的定期执行,,它将重新启动 periodicClockClock 对象(步骤三)。

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.30.00.03/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-tirtos/clocks.html#fig-periodic-clock

     

  • hi,

    我找到原因了。

    log出来的信息会打印APP_PERIODIC_EVT是因为appEventStrings[]把APP_READ_RPA_EVT和APP_PERIODIC_EVT顺序搞错了;

    本应该是 appEventStrings[7] =  "    APP_READ_RPA_EVT    " ,appEventStrings[6] =  "  APP_PERIODIC_EVT  " ,

    所以实际上启动的是读取RPA的定时器。

    我用的SDK版本是simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98->simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang;

    谢谢!

  • 非常感谢您的反馈