用2541做一个体重计;
问题是这样的:ad模块用的HX711(一个24位的ad转换芯片),在simpleBLEPeripheral工程里,开启了一个1.5s周期的定时任务,用来读取重量值,
在这个任务里面会用到一个读ad值的驱动程序,里面有一句 while(ADDO);(作用是 等待ad的数据输出脚变为低电平,再开始后面 读取24位有效数据的 代码)。就是这一句 “ while(ADDO);” 使得蓝牙广播会断开,问题出在哪里? 把任务的周期调长也没有用。
以下是任务的 部分代码,请各位大神帮忙!!!
if ( events & SBP_shan_EVT )
{
uint32 Count; char i;
ADSK=0;
Count=0;
while(ADDO); //AD转换未结束则等待,否则开始读取 就是这一句对蓝牙广播产生影响
for (i=0;i<24;i++)
{
ADSK=1; //PD_SCK 置高(发送脉冲)
Count=Count<<1; //下降沿来时变量Count左移一位,右侧补零
ADSK=0; //PD_SCK 置低
if(ADDO)
{
Count++;
}
}
ADSK=1;
Count=Count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据 25
ADSK=0;
osal_start_timerEx( simpleBLEPeripheral_TaskID, SBP_shan_EVT,1500);
return (events ^ SBP_shan_EVT);
}