Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
我想实现主机端扫描到我指定的从机Mac地址就自动连接,我该如何做,如果可以的话,能不能给出具体的api以及类似的代码,我好参考
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
我想实现主机端扫描到我指定的从机Mac地址就自动连接,我该如何做,如果可以的话,能不能给出具体的api以及类似的代码,我好参考
您好,
主机端扫描到我指定的从机Mac地址就自动连接
大致的逻辑和步骤是:
以下是一个示例代码的概览:
#include "ti/drivers/net/wifi/simplelink.h"
#define TARGET_MAC_ADDRESS "00:11:22:33:44:55" // 从机的MAC地址
// 扫描回调函数
void scanCallback(SlWlanEvent_t *pWlanEvent)
{
if (pWlanEvent->Event == SL_WLAN_SCAN_RESULT_EVENT)
{
SlWlanEventScanResult_t *pScanResult = &pWlanEvent->EventData.ScanResult;
// 检查是否是目标设备
if (strcmp(pScanResult->Bssid, TARGET_MAC_ADDRESS) == 0)
{
// 尝试连接到目标设备
// 连接代码
}
}
}
// 主函数
int main(void)
{
// 初始化SimpleLink
// 初始化WiFi
// 开始扫描蓝牙设备
sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_SCAN, 0, NULL, 0); // 启动扫描
// 注册扫描回调函数
sl_WlanEvtHdlr(scanCallback);
while (1)
{
// 在这里执行其他任务
}
return 0;
}
您可以在下面找到所有 API 参考,特别是 HCI 命令:
和 GAP :
https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___g_a_p.html#gabd7c5f3cc85470854cf425e7e49b5ca5
另外可以使用BTool学习如何扫描、连接和配对设备。