Part Number: CC2642R
如何修改信道选择算法,有没接口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
蓝牙核心规范 5.0 版指出
“如果发起方发送 CONNECT_IND PDU 来响应 ADV_IND 或 AD_DIRECT_IND PDU,并且其中一个或两个设备的 PDU 将 ChSel 字段设置为 0,则应在连接上使用通道选择算法 #1。否则,应使用通道选择算法#2。”可以查看一下该link,建议用2
该堆栈默认包含对 CSA #2 的支持,并且默认情况下也是启用的。也就是说,作为主设备,设备将尝试使用 CSA #2 建立连接,而作为从设备,设备将接受 CSA #2 连接请求。