Part Number: CC2340R5
当我在syscfg中配置 Device Role为 Peripheral + Central 时,把程序烧入模块,只发现广播信号。请问在程序运行时该如何切换当前Role为Peripheral 或者 Central。有没有相关的使用说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2340R5
当我在syscfg中配置 Device Role为 Peripheral + Central 时,把程序烧入模块,只发现广播信号。请问在程序运行时该如何切换当前Role为Peripheral 或者 Central。有没有相关的使用说明?
你好,
可以看下这个帖子
根据您选择的角色,应用程序文件夹中的文件将处于活动状态(例如 app_peripheral.c,...等),其中您将要在其中实现应用程序。
也建议看下其中的培训
当我把 Device Role配置为 Peripheral + Central 时 ,应用程序文件夹的 app.peripheral.c 和 app.central.c 文件都没有正确启用。
如图。
看了上面的文档,并没有发现有关设置为 Peripheral + Central 时,Role切换的方式及过程。
没有找到切换当前role的相关资料,只有multi—role比较符合这种情况,我再整理一下思路你看看
这是mutil-role的示例,可以看一下
这是一个思路
<syntaxhighlight lang='c'> const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] = {
LL_ProcessEvent, // task 0 Hal_ProcessEvent, // task 1 HCI_ProcessEvent, // task 2
OSAL_CBTIMER_PROCESS_EVENT( osal_CbTimerProcessEvent ), // task 3
L2CAP_ProcessEvent, // task 4 GAP_ProcessEvent, // task 5 SM_ProcessEvent, // task 6 GATT_ProcessEvent, // task 7 GAPRole_ProcessEvent, // task 8 GAPCentralRole_ProcessEvent, // task 9 GAPBondMgr_ProcessEvent, // task 10 GATTServApp_ProcessEvent, // task 11 SimpleBLESwitch_ProcessEvent // task 12
}; </syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang='c'>
/* Profiles */ GAPRole_Init( taskID++ ); GAPCentralRole_Init( taskID++ ); //Add Central task here GAPBondMgr_Init( taskID++ );
</syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang='c'>
//cancel current link request GAPCentralRole_TerminateLink( 0xFFFF );
</syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang='c'>
osal_start_timerEx( simpleBLESwitch_TaskID, SBP_START_DEVICE_EVT, 500 );
</syntaxhighlight>
这个是很早版本的一个示例,函数库已经更新,可能不再能通用,你可以看下思路