This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
错误表示无法访问内存设备。
您可以尝试的一件事是进入导致内存访问失败的函数。然后尝试找出哪些内存无法访问,然后检查 .map 文件以查看该内存是否有效。然后重新排列链接器命令文件中的内存部分,以确保仅对数据和代码使用有效的内存。
但是同樣的Project,可以燒錄其他的CC2340,如果無法進入Debug,似乎也無法查看那些函數造成内存无法访问
很奇怪的是我使用uniFlash 可以手動Erase 也可以 Load image 進去
沒錯,我使用其他塊CC2340都能正常燒錄,
但是這塊有問題的CC2340還是能用uniFlash進行手動Erase跟load image,只是從CCS去燒錄就會顯示Writing Memory Block