您好,
我安装了两个版本的sdk (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23)。
请问下我如何在CCS分别导入两个不同版本的simple_peripheral示例工程?默认情况是我导入simple_peripheral示例时,导入的是新版本sdk的。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我安装了两个版本的sdk (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23)。
请问下我如何在CCS分别导入两个不同版本的simple_peripheral示例工程?默认情况是我导入simple_peripheral示例时,导入的是新版本sdk的。
谢谢!
你好,
我试了一下,导入不同版本的SDK的同一个名称的project是不行的,会提示已经有一个相同名称的project存在
你可以换工程名称
或者再建一个workspace,把两个不同版本的SDK放入不同的workspace中
您好,
请问下导入时在哪里可以选择sdk版本?我在CCS View -> Getting Started -> Browse and Import Examples 没有看到可以选择sdk版本的地方。谢谢!
我是下载的SDK,然后在Getting Started ->Import Project->Browse ...
然后你会进入选择文件的界面,然后根据SDK导入