This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2L: 使用CC2640R2L内部的电压采集API并结合实测情况产生的疑惑?

Part Number: CC2640R2L

1、在SimplePeripheral工程添加了内部的电压检测功能,初始化的时候使能AONBatMonEnable();   

2、在GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 事件内使用AONBatMonBatteryVoltageGet()读取到电压值后,并使用AONBatMonDisable()函数关闭。

问题就出现在这个AONBatMonDisable()函数调用与否上。

测试现象如下:

  • AONBatMonBatteryVoltageGet()读取后,不调用AONBatMonDisable()关闭,就是一直开着。手机扫描蓝牙信号都是正常的,能扫描到且发包间隔显示正常。
  • AONBatMonBatteryVoltageGet()读取后,调用AONBatMonDisable()关闭,也就是读取一次后就关掉。手机扫描蓝牙信号断断续续的,甚至部分型号的手机搜不到。上频谱仪和示波器看,发出来了,波形正常的,频偏正常。  这是最诡异的地方????    

以上问题,是不是函数使用问题,望官方给出正确的使用方法以及注意点。

第二个问题,我测试了AONBatMonDisable(),调用与不调用2种情况下的休眠功耗(关与不关),发现开启的情况下还是会大一点,几百nA,问下这个功耗有没有明确参数,能不能提供下?

  盼复!

         

x 出现错误。请重试或与管理员联系。