Part Number: CC2652R7
使用CC2652R7作为BLE主机,在例程simple_central的基础上修改读写数据的UUID为128 bit。
有三个问题想要请教一下:
1、在SimpleCentral_processGATTDiscEvent里面,根据UUID发现charHandle,这个charHandle在UUID改为128bit后是否还是保存为8字节?还是要保存16字节?若还是保存8字节应该保存哪两个字节?
2、在GATT_ReadCharValue(scConnHandle, &req, selfEntity); 和 GATT_WriteCharValue(scConnHandle, &req, selfEntity); 的req.handle是否要修改为16字节?
3、有一个特征值需要打开Notify功能,我需要调用哪些接口实现?
如果有UUID已经修改为128 bit的central的例程代码可以发给我参考一下就更好了。