您好,我在CC2640R2F中有一个采集任务,与一个基本蓝牙任务,做为蓝牙从机,设置为GATT服务器,MAX_PDU_SIZE 为255
我设置连接间隔为50ms,在每次连接间隔将采集任务采集的158字节数据发送,正常。
我想设置连接间隔为100ms,在每次连接间隔将采集任务采集的300字节数据发送,结果抓包发现发送的都是空包,
1.于是我想先尝试发送协议栈最大能支持的ATT_MTU248字节,设置ROFILE_CHAR1_LEN 为248,但此时发送的依然是空包
2.如何确定两个任务栈的大小
我使用CCS开发,当我将采集任务的栈增大128字节后,抓包发现GATT服务器返回给客户端的句柄错误,我想知道我的采集任务与蓝牙任务栈大小应该至少设置为多少,是否满足CC2640R2F的存储限制,
查找GATT服务时应答报错资源不足,这是因为我蓝牙任务栈小的原因吗?