大家好:
我现在想做一款基于CC2541 Evaluation Module Kit的应用,现需要开发手机端(Android和IOS)APP来实现对CC2541的通信。其中,cc2541作为peripheral ,手机端做central。
问题1: 是否有手机端相关源码提供?
问题2: 如果没有源码,有没有可参考的开发方法?
问题3: CC2541-sensortags提供了Android和IOS app的源码,是否可以借鉴?如果可以借鉴,需要注意哪些不同之处?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
我现在想做一款基于CC2541 Evaluation Module Kit的应用,现需要开发手机端(Android和IOS)APP来实现对CC2541的通信。其中,cc2541作为peripheral ,手机端做central。
问题1: 是否有手机端相关源码提供?
问题2: 如果没有源码,有没有可参考的开发方法?
问题3: CC2541-sensortags提供了Android和IOS app的源码,是否可以借鉴?如果可以借鉴,需要注意哪些不同之处?
非常感谢!
可以直接借鉴 CC2541 Sensortag的源码修改就可以了
在通讯方式上没有不同之处,
在应用上需要看你的EMK支持什么样的service,如果是想做类似于LightBlue这样的通用测试程序,直接读取不同service的属性然后开放接口就可以了
如果是想做类似于sensortag这样有针对性的应用,就在代码里面对特定的service进行操作